This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:我的 CC2650STK 器件中的三个器件同时停止工作、它们甚至没有#39;甚至没有打开

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/772901/cc2650stk-three-of-my-cc2650stk-devices-stopped-working-at-the-same-time-they-don-t-even-turn-on

器件型号:CC2650STK

我在去年6月购买了 CC2650STK、另外两款型号相同。 他们在2019年之前工作正常。 有时、当我打开传感器时、红色 LED 闪烁、然后呈绿色闪烁。 经过一些迭代[红色然后绿色]之后、当我打开它们时、没有 LED 闪烁、似乎它们已死。 虽然我也更换了电池、但没有运气、但所有三个电池都同时发生了这种情况。 我没有 DevPack 来查看可能存在的潜在问题。 您能就此为我提供指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有具有调试器的 DevPack 或其他板、则将无法调试 STK、并且无法从中找出它们的错误。 您是否仅使用了它们上的默认代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 让我购买 devpack、如果我无法解决问题、我将再次回来。