This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2564:CC2564B 终端如何向移动电话发送连接请求?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/771737/compiler-cc2564-how-cc2564b-terminal-sends-connection-request-to-mobile-phone

器件型号:CC2564

工具/软件:TI C/C++编译器

您好:

   我使用 CC2564B 的 TI SPPdemo,现在我将 CC2564B 终端设置为客户端 并使用命令 SetPairability Mode 2 (尝试将本地设备的 Pairability Mode 设置为 Secure Simple Pairing)。

   首先、在"客户端>"提示符下、输入 "查询"。 这将启动查询过程。 完成后、我将获得所有已发现设备的列表。然后  找到我需要连接的设备的索引号、 并通过 "打开"  command at the command prompt。

     After SPP is opened, the CC2564B terminal will send a pairing command to the mobile phone (Android platform). After clicking on the pairing, it can pair with the mobile phone. Next, we need to connect with the mobile phone. I don't know how to operate it. How CC2564B terminal Sends Connection Request to Mobile Phone?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的日志中、似乎与电话建立了 SPP 连接。 您需要在手机上安装 SPP 应用程序(如 BlueTerm)才能进行通信。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    手机上已安装应用程序(BlueTerm)。 目前、CC2564B 终端设置为客户端模式。 手机上的蓝牙已成功配对。 但 CC2564B 终端无法与应用建立连接。 我是否需要 MCU 向 CC2564B 终端发送命令、以便通过蓝牙与手机上的应用建立连接? 如何在移动应用程序上运行?

    我的问题是 CC2564B 终端配置为客户端模式、CC2564B 终端的蓝牙和手机配对良好后、如何通过修改 CC2564B 终端程序与手机应用建立连接?

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们在此主题中关注此问题:
    e2e.ti.com/.../2857835

    谢谢