This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XM4BTBLESW:耳机配置文件

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/771372/cc256xm4btblesw-headset-profile

器件型号:CC256XM4BTBLESW
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C129X

您好!

我正在 DK-TM4C129x 上使用上述堆栈。 没有耳机配置文件/示例。 是否可以使用 GOEP 创建耳机配置文件? 是否有使用 GOEP 的示例?

此致、

Chetana Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、您不能使用 GOEP、它用于对象交换。 但是、如果您查看以下链接、则会为 TiVAC 提供 HFP 演示/示例。
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Tiva_TI_Bluetooth_Stack

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我想创建耳机配置文件。 HFP 演示演示免提配置文件。 实际上、我想使用 BT 控制调用 rcv/end 和调高/调低音量。 还有一个问题.. BT 和 BLE 共存吗?BT 配置文件和 BLE GATT 配置文件是否可以同时工作? 是否存在任何示例?

    此致、

    Chetana Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、HFP 是 HSP 的一种超集。 您可以考虑使用它。 此外、如果没有令人信服的理由使用 TIVAC、我还建议使用 MSp432而不是 TIVAc。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    感谢您的回答。 HFP 配置文件还有一个问题、我可以将 Android 手机与堆栈中提供的 HFPdemo 连接、但在 iPhone 上看不到。 可能是什么问题。

    此致、
    Chetana Patil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    感谢您的支持。 问题已解决。

    此致、
    Chetana Patil