This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK 和 XDS110

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/769037/cc2650stk-cc2650stk-and-xds110

器件型号:CC2650STK


大家好、我可以问您一个问题吗? 希望您能帮我...

您能告诉我为什么"hostBLE4"下没有"sensorTag"? 这样、我就无法检测到数据...
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您附近是否有 SensorTag 进行 BLE 广播?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我通过 xds110将 Sensortag 连接到 COM8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要使用另一个运行 BLE SensorTag 示例的 CC2650STK 来进行 BLE 广播、以便连接到当前运行 host_test 的 CC2650STK 的 BLE 器件监视器可以扫描并连接到该设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2650STK

    大家好、您能告诉我如何通过 BTool 应用检测 sensortag 的实际数据吗?
    我遵循指南(btool_user_guide TI)的"通过 UUID 读取特征值"一节中的内容,但我无法理解在​​"读取/写入"中的"特征读取"一节中的"特征 UUID "中插入了哪些值... 例如、要检测磁力计的数据、我知道 UUID 编号是 AA81、但为什么会给我一个错误? 如何将其放入 Characteristic UUID 中? 


    我希望你能帮助我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要使用另一个运行 BLE SensorTag 示例的 CC2650STK 来进行 BLE 广播、因此连接到当前运行 host_test 的 CC2650STK 的 BTool 可以扫描并连接到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、但要从单个 sensorTag 检测 PC 上的数据(就像我在 Android 上所做的那样)、我该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、我合并了您的主题帖、因为它们位于同一主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您应该有另一个 BLE 外设进行广播、否则您无法扫描任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我购买了另一款 sensorTag、并且能够通过应用 BLE 器件监控器检测数据、但使用 BTool、我仍然遇到问题、 
    我按照上面提到的指南进行操作、我想通过按 UUID 读取特征值来记录数据、尤其是在我需要的情况下
    检测磁力计的数据我知道 uuid 数字是 AA81、但当我插入它时我错了、我应该如何插入它?
    我发现已输入的数据为00:2A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 processors.wiki.ti.com/.../CC2650_SensorTag_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai,我正在按照指南  processors.wiki.ti.com/.../CC2650_SensorTag_User's_Guide 进行操作 ,但我无法理解如何在类型配置中翻译 AA01类型的 UUID ---。

    是否有任何 pdf 可解释此主题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 dev.ti.com/.../index.html 上的 BTool 用户指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试阅读本指南、但我的问题在于"通过 UUID 读取特征值"一节。
    我已经完成了所有步骤、但在状态下、我始终处于"attr_not _found"状态。 我知道(请注意、首先输入 LSB、 最后输入 MSB)在“Characteristic UUID”中),但例如,要检测红外温度传感器的数据,我知道 uuid 是 AA01,因此我在窗口中插入“Characteristic UUID”01:AA,并给出错误... 我出了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    您是否在 BLE 软件开发人员指南中看到 GATT_ReadUsingCharUUUUUUUU()和 attReadByTypeREQ_t 的文档? (链接:  )

    bStatus_t GATT_ReadUsingCharUUID (uint16 connHandle、attReadByTypeReq_t *pReq、uint8
    taskId)
    
    ,用于在客户端仅知道
    Characteristic UUID 并且不知道特征的句柄时从服务器读取特征值。 ATT
    按类型读取请求用于执行子程序。 Attribute Type
    (属性类型)设置为已知特征 UUID、起始句柄和结束
    句柄参数应设置为
    执行此读取的范围。 这通常是
    特性所属的服务的句柄范围。 

    您能否再次检查起始句柄和结束句柄参数是否设置正确?