请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有 TI 工程师:
我尝试在 MSP432 Launchpad 和 CC2650 Boostpack 上测试 SimpleLink MSP432 SDK 蓝牙插件的 Project Zero。 事实证明没有检测到 Project Zero 蓝牙。
如何纠正此问题?
我按照此 页面上的步骤操作 、但无法获取所声称的终端输出。