This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:使用 DHT11连接温度传感器并从 CC2650 Launchpad 读取值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/770720/launchxl-cc2650-connecting-temperature-sensor-and-reading-values-from-cc2650-launchpad-using-dht11

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

大家好、

请在这方面提供帮助。 为了了解如何将温度和湿度传感器(例如 DHT11)物理连接到 TI CC2650 Launchpad 并对其进行编程以传输值,我正在使用 contiki OS for IOT, 我想知道如何 更改 web-demo.c 以从 DHT11读取温度并显示它。

这类项目是全新的...如果最终出现在错误的主题/论坛中、请深表歉意。  

注:我没有 TI sensorTag,我只有 DHT11。

谢谢!

Salimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以将 DHT11连接到任何 GPIO 引脚、并将自己的驱动程序写入 DHT11进行单线通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YiKai 先生,您好, 感谢您 的回答,我如何写驱动程序给 DHT11进行单线通信,我对此完全不熟悉,我没有任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试引用 contiki\platform\srf06-cc26xx\launchpad 下 LED-arch.c 和 button-sensor.c 中的 GPIO 驱动程序用法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在 contiki\platform\srf06-cc26xx\launchpad 下的 LED-arch.c 和 button-sensor.c 中引用 GPIO 驱动程序用法...