This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:连续 Tx

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5435A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/769929/cc2564-continuous-tx

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:MSP430F5435A

我在 MSP430F5435A 上使用 BlueKitchen BTStack、将 CC2564B 用作蓝牙控制器。 我发送以下特定于供应商的命令:

FD84 00 03 3B 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00

FF01 0019180C 0101

FD80 FF FFFFFFFF 01

如 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Testing_Guide 所示。

每个命令的状态为零、但我观察不到任何射频输出。

我是否遗漏了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否禁用了页面扫描和查询扫描? 请检查此主题:

    e2e.ti.com/.../595617

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我已经检查过这个线程、但我正在使用 BlueKitchen、而不是 Bluetopia、stack -我必须了解如何使用我的设置来执行这个操作。 是否有任何特定于供应商的命令来实现该目的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经了解了如何使用 BlueKitchen 堆栈发送 HCI_Write_Scan_Enable、从而禁用所有功能。
    解决了这个问题。 非常感谢。