This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:从何处下载 CC256XMS432BTBLESW?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XMS432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/769565/cc2564-where-to-download-cc256xms432btblesw

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XMS432BTBLESW

我正在尝试下载 CC256XMS432BTBLESW SDK、但 其页面似乎未提供任何信息或下载链接。 我是否遗漏了明显的东西?

此 SDK 是否仍然可用? 它被标记为(有效)

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否填写了 TI 软件批准表?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 您能否提供表单链接或有关该流程的任何其他信息?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 聊天支持可以帮助我解决这一问题。 我无法在 Chrome 或 Firefox 中看到下载选项。 MS Edge 终于成功了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    感谢您更新该主题。 我们很高兴您的问题得到解决。

    谢谢
    Saurabh