This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:LAUNCHXL-CC2650

Guru**** 2567755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/769754/rtos-launchxl-cc2650-launchxl-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

集成温度传感器。

基本上、我有 CC2650 Launchpad、我想读取 CC2650 Launchpad 的内部温度、如其说明中所述、它已集成温度传感器读取该值并通过 蓝牙将其发送到另一个 CC2650 LaunchPad。 被专业 为"射频无线传感器网络集中器"至  "射频无线传感器网络节点"示例。 我希望将代码修改为内部温度、以便在编码 plz 方面从一个发送到另一个帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用以下代码读取内部温度传感器

    AONBatMonEnable();
    TemperatureSensor = AONBatMonTemperatureGetDegC();
    AONBatMonDisable();

    由于您希望在 BLE 中传输温度数据、我假设您应该为此目的创建 GATT 服务、而不是使用不基于 BLE 的示例"RF 无线传感器网络集中器"和" RF 无线传感器网络节点"。