This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:通信期间发生数据丢失

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/768657/cc2564moda-data-loss-happening-during-communication

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: TM4C129XNCZAD

您好!

让我来了解一下设置。

有三个器件。

1) 1)与蓝牙控制器连接的传感器

2) 2)带蓝牙控制器的主板和

3) 3)智能手机  

上述3个器件之间的通信基于蓝牙、即我们从#1接收数据到#2、然后数据必须传输到#3。 使用主板#2是因为我们还通过有线通信从另一个器件接收其他数据、而#2在这里充当主器件。 所有这些数据都存储在#2中并传输到#3。 我们在这种通信中遇到了一些数据丢失。 这实际上应该每10毫秒同时发生一次、而不会丢失任何数据。  

使用的通信协议:UART

蓝牙 IC:CC2564MODA

控制器: TM4C129XNCZAD

代码:SPPLE 演示应用