This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/769314/cc2564c-cc2564c

器件型号:CC2564C

您好!

我们正在尝试 使用 CC2564C 评估您的 HFP 配置文件解决方案、因此我无法在数据表中找到音频呼叫的延迟是多少?  

使用 HFP 时、您是否有关于音频呼叫延迟的任何指标?

感谢你的帮助。

ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elisa、

    根据 HFP 配置文件规范、宽带语音(WBS)语音呼叫的最大延迟可为8ms 或 eSCO 数据包的13ms、具体取决于与远程设备协商的 eSCO 参数。 端到端延迟(从一端的模拟音频输入到另一端的模拟音频输出)需要针对通过 HFP 连接的一对特定器件进行特性描述。 我们没有对这些数据进行定性。

    此致、
    Vihang