This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:OAD Manager 无法通过串行连接

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/769338/cc2540-oad-manager-unable-to-connect-through-serial

器件型号:CC2540

您好!

我一直在努力让 OAD 管理器在 USB 软件狗上工作、但没有成功(请参阅此处)、因此我最后注意并购买 CC2540EM、并在 eBay 上找到了 SmartRF05。

我正在按照  BLE 开发人员指南进行 CC254x 无线下载,直到第11节第4步,我没有遇到任何问题。

-此步骤说明使用串行电缆插入 SmartRF05。 我将 USB 电缆(SmartRF05上的 P12)插入我的 PC。 在我的设备管理器中、SmartRF05仅显示在"Cebal 控制的设备:SmartRF05EB"下、并且没有显示 COM 端口。  

我们非常感谢您的任何帮助、最好是那些以前在 SmartRF05和 CC2540EM 上运行过此功能的人员。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Obie、

    除了 USB 电缆(P12)、您还需要 SmartRF05板上的 P16中的串行电缆。 您可以在线找到串行转 USB 转换器电缆。