This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650#39私有协议是否与 CC2630兼容?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1170284/cc2650-is-cc2650-s-private-protocol-compatible-in-cc2630

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2630

大家好、

如标题所述、CC2650的专用协议文件(.hex)是否与 CC2630兼容?

BR

Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    CC2630与 CC2650器件相同、但不支持 BLE。  只要其 Prop 射频解决方案不使用 BLE PHY 且封装相同、就可以使用最初为 CC2650构建的映像对 CC2630进行编程。  这些器件之前已证明可与 IEEE 和 Zigbee 应用实现二进制兼容。

    此致、
    Ryan