This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT-MSPAUDSOURCE:CC2560音频源

Guru**** 2819645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/802511/bt-mspaudsource-cc2560-audio-source

器件型号:BT-MSPAUDSOURCE
主题中讨论的其他器件: BT-MSPAUDSINK

您好!

我已经为音频编解码器 POC 购买了 BT-MSPAUDSOURCE 和 BT-MSPAUDSINK。

按照 EVK 随附的用户指南中给出的步骤、将 BT-MSPAUDSOURCE 与 BT-MSPAUDSINK 相连、但未进行连接。

当我使用移动蓝牙连接 BT-MSPAUDSINK 时、它成功连接、并且能够通过连接到 BT-MSPAUDSINK 的耳机收听歌曲。 它看起来很好。

在给定电源后、BT-MSPAUDSOURCE 无法与 BT-MSPAUDSINK 连接。

您能不能帮助我们、为什么源设备未连接到接收设备。

BR、

桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试将蓝牙扬声器或耳机连接到 BT-MSPAUDSOURCE? 它是否起作用?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经尝试过、但它未连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已捕获源设备控制台输出。

    A3DP+SRC
    etAUD_Remote_Control_Close_Indication
    BD_ADDR 0x78A5046A546
    DisconnectReason:0

    etAUD_Signing_Channel_Close_Indication
    BD_ADDR 0x78A5046A546
    断开连接原因:1.

    请尽快帮助、我一直坚持到这一点。

    此致、
    桑迪普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以获取监听器日志? 基于 MSP430的音频是传统产品、因此我们不会处理太多... 如果您正在设计新产品、请考虑改用 MSP432 MCU。

    谢谢