工具/软件:Linux
大家好、我们使用的是 CC2564CMODA、它通过 UART 连接到我们的处理器。 为了控制、我们使用 bluz 并给出以下 HCI 命令。
hciattach /dev/ttyMSM1 Texas 115200流程
我们将看到以下消息
初始化超时。
请告诉我们接口是如何启动的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好、我们使用的是 CC2564CMODA、它通过 UART 连接到我们的处理器。 为了控制、我们使用 bluz 并给出以下 HCI 命令。
hciattach /dev/ttyMSM1 Texas 115200流程
我们将看到以下消息
初始化超时。
请告诉我们接口是如何启动的。
你(们)好
请查看以下日志、我们在使用流 和 NOflow 进行 hciattch 时会获得这些日志
sudo hciattach /dev/ttyUSB0 Texas 115200 noflow
找到了德州仪器的芯片!
固件文件:/lib/firmware/TIInit_6.7.16.bts
已加载 BTS 脚本版本1
TExaS:将波特率更改为115200、将流控制更改为1
初始化超时。
sudo hciattach /dev/ttyUSB0 Texas 115200流程
找到了德州仪器的芯片!
固件文件:/lib/firmware/TIInit_6.7.16.bts
已加载 BTS 脚本版本1
TExaS:将波特率更改为115200、将流控制更改为1
检查硬件连接。
你(们)好、Hari
将 initscripts_TIInit_6.7.16.bts 复制到 /lib/firmware 后、它可以连接设备、但不会进行配对
hciattach -s 115200 /dev/ttyUSB1 Texas 115200
找到了德州仪器的芯片!
固件文件:/lib/firmware/TIInit_6.7.16.bts
已加载 BTS 脚本版本1
器件设置完成
hciconfig -a
hci1:类型:BR/EDR 总线:UART
BD 地址:B0:B4:48:F4:A0:68 ACL MTU:1021:4 SCO MTU:180:4
运行
RX 字节:597 ACL:0 SCO:0事件:29错误:0
TX 字节:394 ACL:0 SCO:0命令:29错误:0
特性:0xFF 0xFE 0x2D 0xFE 0xdb 0xff 0x7B 0x87
数据包类型:Dm1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
链接策略:RSWITCH 保持监听
链接模式:从器件接受
姓名:""
类:0x001f00
服务类:未指定
设备类:无效的设备类!
HCI 版本:4.0 (0x6) 修订版本:0x0
LMP 版本:4.0 (0x6) 子版本:0x1b90
制造商:Texas Instruments Inc.(13)
hciconfig hci1向上
hciconfig
hci1:类型:BR/EDR 总线:UART
BD 地址:B0:B4:48:F4:A0:68 ACL MTU:1021:4 SCO MTU:180:4
运行
RX 字节:877 ACL:0 SCO:0事件:32错误:0
TX 字节:406 ACL:0 SCO:0命令:32错误:0
hcitool 扫描
正在扫描...
4C:BB:58:DE:6B:B7
bluetoothctl
业务代表已注册
[Bluetooth]#列表
控制器 B0:B4:48:F4:A0:68 jagadish #2 [默认值]
控制器 D8:9C:67:A6:1D:96 Ubuntu 0
[蓝牙]#扫描打开
无法启动发现:org.bluez.Error.NotReady
[CHG]控制器 B0:B4:48:F4:A0:68已通电:是
[蓝牙]#扫描打开
发现已启动
[chg]控制器 B0:B4:48:F4:A0:68发现:是
[新]器件9C:AD:97:D7:90:EC 0581-CE-B
[新增]器件 E4:46:DA:be:A6:2C Redmi
[新增]器件20:A6:0C:9B:18:33 Mi A2
[蓝牙]#配对 E4:46:DA:be:A6:2C
尝试与 E4:46:DA:be:A6:2C 配对
无法配对:org.bluez.Error.ConnectionAttempktFailed
[新]设备 B0:C0:90:69:65:42 VVDN
[蓝牙]#配对20:A6:0C:9B:18:3320:A6:0C:9B:18:33
[蓝牙]#配对20:A6:0C:9B:18:33
尝试与20:A6:0C:9B:18:33配对
您好 Hari、
是的、它正在尝试配对。但配对 失败。
我们使用 的是 initscripts_TIInit_6.7.16.bts BTS 文件。
[蓝牙]#配对 E4:46:DA:be:A6:2C。
尝试与 E4:46:DA:be:A6:2C 配对
无法配对:org.bluez.Error.ConnectionAttempktFailed。
我们的移动设备上也未显示设备名称。因此、我们也无法从移动设备配对。
你(们)好、Hari
在所有无法配对的情况下、我们都检查了3个不同版本的 bluez。
我要附加 BOOST-CC2564cMODA 的调试日志。我们加载了从 http://www.ti.com/tool/cc256xb-bt-sp 获取的文件。
这些日志的含义是什么?是否需要工作控制器的日志?e2e.ti.com/.../8308.btlogs.zip
您好 Hari、
我们需要将我们的控制器设置为睡眠模式。