This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODA:CC2564MODA

Guru**** 2928390 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/805592/linux-cc2564moda-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA

工具/软件:Linux

你(们)好

我们需要将 cc2564MODA 器件保持在睡眠模式一段时间。

我已经执行了 Vndor 特定命令 http://processors.wiki.ti.com/images/tmp/f1390224613-1994028226.html

我们使用以下命令将器件设置为睡眠模式。我们已为这些命令检查 BTS 文件。

1)发送_HCI_VS_SLEEP_Mode_Configurations 0xFD0C、0x01、0x00、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0xff、0x0064。
hcitool -i hci0 cmd 3f 10c 0x01 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x0064
2) 2) Send_HCI_VS_hcill_parameters 0xFD2B、0x0010、0x0050、0x96 (此命令控制 HCIL 深度睡眠协议的行为。)
hcitool -i hci0 cmd 3f 12b 0x0010 0x0050 0x96
上述命令是否适用于进入睡眠模式?如果正确,我们如何确保设备保持睡眠模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在尝试使用 Bluez 堆栈? 请确保在启用 BT HILL 的情况下构建 BlueZ 内核驱动程序。
    请获取固件日志以检查 HILL 状态转换打印输出。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hari

    CONFIG_BT_HCEUART_LL:HFILL 协议支持已在内核中启用。

    我们已使用以下命令使器件处于睡眠状态。

    hcitool -i hci0 cmd 3f 10c 0x01、0x00、0xff、0xff、0xff、0xff、 0xFF、0xff、0x0064

    < HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x010c、PLEN 8
    01 00 FF FF FF FF FF 64
    >HCI 事件:0x0E PLEN 4.
    01 0C FD 00  --- > 此处00表示命令已成功执行 。因此,设备将处于睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、

    在上一个主题中回答此问题。 让我们保持对话。

    BR、

    Vince