我需要创建一个双向蓝牙链路、用于连接从智能手机接收的经典蓝牙音频(可能通过 A2DP 或类似标准配置文件)、并从与具有模拟扬声器和麦克风的耳机类似(但实际上并非如此)的设备发出(接收)模拟音频。
该解决方案不面向 BLE!
推荐使用哪些组件和系统解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要创建一个双向蓝牙链路、用于连接从智能手机接收的经典蓝牙音频(可能通过 A2DP 或类似标准配置文件)、并从与具有模拟扬声器和麦克风的耳机类似(但实际上并非如此)的设备发出(接收)模拟音频。
该解决方案不面向 BLE!
推荐使用哪些组件和系统解决方案?
谢谢、您的回答非常有帮助。
为了继续、请您提供以下方面的意见:
您 的第二个参考 文献 swru497.pdf、建议参考 A3DP 演示接收器和源 Wiki。
当我尝试访问这些 Wiki 时、我收到一条超时错误消息、不允许我访问这些 Wiki。
我是否有理由无法访问它们? 是否有其他站点可供我访问这些演示?
在 同一参考文档中、还提到了用于 音频输入和输出的附加模块 CC3200AUDBOOST。
我不清楚为什么需要这个额外的模块:
CC256XCQFNEM 模块是否不提供模拟输入和输出信号?
3. 为了在 CC2564C (或其 CC256XCQFNEM 模块)和 Android 智能手机之间进行交互、我需要准备什么?
我是否需要电话上的任何专用软件与 CC256XCQFNEM 进行交互(链接和传输数据)?
在线、Wiki 或其他网站上是否提供此类软件的示例?
此致、
RG
Rongal、
1) 链接现在应该起作用。 我刚才测试了它们。
2) CC2654C 具有 I2S 接口、但您需要使用音频前端器件(编解码器)来收集原始麦克风数据、或使用放大器通过扬声器回放音频。 这些是 CC3200AUDBOOST 上安装的器件。
3) 您应该能够使用我们的 SDK 并构建其中一个示例。 请访问 :http://www.ti.com/tool/TIBLUETOOTHSTACK-SDK
BR、
Vince