This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 经典蓝牙音频通道

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/803651/classic-bluetooth-audio-channel

主题中讨论的其他器件:CC2564CCC3200AUDBOOST

我需要创建个双向蓝牙链路、用于连接从智能手机接收的经典蓝牙音频(可能通过 A2DP 或类似标准配置文件)、并从与具有模拟扬声器和麦克风的耳机类似(但实际上并非如此)的设备发出(接收)模拟音频。

该解决方案不面向 BLE!

推荐使用哪些组件和系统解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要一个 CC2564C EVM 以及 MSP432或类似 MCU。
    请查看以下链接:

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x
    www.ti.com/.../swru497.pdf

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您的回答非常有帮助。

    为了继续、请您提供以下方面的意见:  

    您 的第二个参考 文献 swru497.pdf、建议参考 A3DP 演示接收器和源 Wiki。
    当我尝试访问这些 Wiki 时、我收到一条超时错误消息、不允许我访问这些 Wiki。
    我是否有理由无法访问它们?  是否有其他站点可供我访问这些演示?

    在 同一参考文档中、还提到了用于 音频输入和输出的附加模块 CC3200AUDBOOST。
    我不清楚为什么需要这个额外的模块:
     CC256XCQFNEM 模块是否不提供模拟输入和输出信号?

    3. 为了在 CC2564C (或其 CC256XCQFNEM 模块)和 Android 智能手机之间进行交互、我需要准备什么?
    我是否需要电话上的任何专用软件与 CC256XCQFNEM 进行交互(链接和传输数据)?
    在线、Wiki 或其他网站上是否提供此类软件的示例?

    此致、

    RG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rongal、

    1) 链接现在应该起作用。 我刚才测试了它们。

    2) CC2654C 具有 I2S 接口、但您需要使用音频前端器件(编解码器)来收集原始麦克风数据、或使用放大器通过扬声器回放音频。 这些是 CC3200AUDBOOST 上安装的器件。

    3) 您应该能够使用我们的 SDK 并构建其中一个示例。 请访问 :http://www.ti.com/tool/TIBLUETOOTHSTACK-SDK

    BR、

    Vince