This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:在 IOS 中恢复链路丢失、Bluetopia 版本、下载链接

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/803048/cc2564modn-link-loss-recovery-in-ios-bluetopia-release-download-link

器件型号:CC2564MODN

大家好

我们的客户目前正在使用 v4.2.1.0、并希望升级到 v4.2.1.1 (Apple MFi 软件)。

产品系列确实指明 了新 Bluetopia 版本的可用性(也为 v4.2.1.1重新构建了 ISPP 软件包)。

您能否提供下载 v4.2.1.1 ISPP 软件包的链接?

谢谢、致以诚挚的问候

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果他已经可以访问 v4.2.1.0 MFi 软件,您还可以访问 v4.2.1.1。 它们位于同一个文件夹中。 MFi 软件访问需要许可证批准。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    感谢您的快速回复。

    因为我完全不熟悉该主题(... 来自模拟世界的严格限制 :-)并澄清:

    此软件是否由 Apple 提供?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要应用 MFi 许可证才能访问 TI 的 CC2564MFi 软件。

    谢谢