This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:TI ST BT 协议栈依赖于 STM32F4系列

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2560B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/803043/cc2564cstbtblesw-ti-st-bt-stack-dependency-on-stm32f4-series

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564CCC2560B

您好!

我在项目中使用 BT 通信只需要 HCI 命令。 我的产品已上市并使用 CC2560B、现在我想升级到 CC2564C 以升级到 BT 4.2。

我的问题是、ST UC 只有与 CC2564C 的 UART 接口。 我可以为 STM32L072 uC 编译相同的 TI 堆栈、还是需要将 uC 更改为 STM32F4系列 uC 之一? 或者是否有其他解决方案可用?

请建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在考虑使用哪种新 UC? 由于工具链的原因、M7内核可能存在一些构建问题。 另一方面、对于任何 M4内核 UCS、您应该能够将 CC2564C 与其 BTS 脚本一起使用并重新编译堆栈。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我希望在不更改 UC 的情况下获得解决方案。 即、我希望一个解决方案将 TI 堆栈用于具有 STM32L072 UC 的 CC2564C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将堆栈移植到其他 UC 环境、请查看"cloud2gnd"。

    谢谢