This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC2650MA:帮助使用 CC2650 MCU 进行 OOB 配对

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/806540/ccs-boostxl-cc2650ma-help-with-oob-pairing-using-cc2650-mcu

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我不熟悉 RTOS 和 BLE 堆栈,我正在使用旧配对,我想避免中间人攻击,但我没有显示和 I/O 功能,我无法使用 Justworks 和 Passkey 配对方法, 因此我决定使用针对 BLE 的 OOB 配对。 您能帮我如何使用 CC2650并通过 NFC (或任何其他技术)进行 OOB 配对?它需要哪些外部组件 ?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    遗憾的是、我们没有任何 OOB 配对示例应用。