This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 CC2540射频测试

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/805597/about-the-cc2540-rf-test

主题中讨论的其他器件:CC2540

大家好、TI 工程师、

我们的 CC2540产品已在射频实验中进行测试,我们使用了“HCI_EXT_ModemTestTxCmd”的函数,以使用 HCI_EXT_TX_UNCHADD_CARRIER 或 HCI_EXT_TX_UNCHADDEG_CARRIER 进行测试 。

现在、我们 要将调制从11111111更改为10101010、以实现 TX 信号的突发测量、  

是否可以更改调制?

期待您的回复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了现有 API 之外、没有其他功能。 不过、您可以使用 SmartRF Studio 来实现该目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joakim