This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652R 的噪声系数和内部 LNA 增益是多少

Guru**** 1855840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2590, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/804231/cc2652r-what-is-the-noise-figure-and-internal-lna-gain-of-cc2652r

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: CC2590CC2650

CC2562R 的噪声系数和内部 LNA 增益是多少? 我正在评估添加外部 LNA 以提高 Rx 灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LNA 的噪声系数由数据表中提供的灵敏度数字隐式给出。 您可以使用它们进行评估。

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我想使用级联 LNA 公式来计算灵敏度。 您能否告诉我 CC2652R 的确切噪声系数和增益?

    或者、您是否可以计算我的预期接收灵敏度? 我将添加一个具有2dB 噪声系数和11dB 增益的外部 LNA。 此外、我还将在 CC2652R 和外部 LNA 之间使用 LFB182G45BG5D920、导致1.6dB 的瞬态损耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您计划使用哪种外部 LNA 器件? 我们对 CC2650和 CC2590的组合进行了测试、使灵敏度提高了2 - 3dB。

    您使用的是哪种射频 PHY?系统中的目标敏感度是多少?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我使用的是 SKY66043。 对于 BLE 1M、我的目标是-100dBm。

    此致、
    西詹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、CC2650的1Mbps BLE 的敏感度为-97dBm。 CC2590的 NF 为4.6dB、根据测试结果为2-3 dB。 查看 www.skyworksinc.com/.../SKY66403-11 、天空的 NF 为2dB、这意味着敏感的天空将优于 CC2590。 我没有尝试计算多少、但应该可以根据可用的数字得到指示。