This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:多种连接方案

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/805260/cc2564moda-multiple-connection-scenarios

器件型号:CC2564MODA

您好!

我的客户希望使用 CC2654MODA 并考虑以下场景。

场景1:CC2564MODA 通过 SPP 连接到智能手机。
同时、CC2564MODA 连接到具有 A2DP (或 A3DP)的数字音频播放器。
对于这两种连接、CC2564MODA 都是从器件。

场景2:CC2564MODA 通过 A2DP (或 A3DP)连接到智能手机。
同时、CC2564MODA 连接到具有 A2DP (或 A3DP)的数字音频播放器。
软件将切换实际播放的音频源。
对于这两种连接、CC2564MODA 都是从器件。

这两种情况都是可能的吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    场景1是可能的。 场景2不能用于 A3DP..

    谢谢