请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:LMT01
工具/软件:TI-RTOS
在相关讨论中、没有 API 可用于在 GPTimer 计数器模式下设置计数器的 FreeRunValue、这应该是计数器的基本函数。
示例
我们将与 TI LMT01传感器集成、该传感器以脉冲数的形式发送其读数。
我们可以使用 GPtimer 计数器模式进行脉冲计数、但我们需要在每次读取迭代中重置计数器值、但是 GPTimer 驱动程序中没有此类 API。
我认为这应该是基本功能、并且易于实现、例如:
HWREG (GPT1_BASE + GPT_O_TAV)= 0;
东西。
希望 TI 团队考虑这一点、并为此添加一个 API。
示例 GPTimerCC26XX_setFreeRunValue (处理程序、值);
BR、