This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650:器件名称配置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/799589/cc2650-cc2650-device-name-configuration

器件型号:CC2650

您好!

我使用的是 CC2650、Simple Link BLE 堆栈版本4.2。

背景信息:在我的项目中、我使用的是 BLE 传感器节点、该节点将数据发送到移动应用。

需求:移动应用程序将向传感器节点发送"名称"(器件名称)。 然后、传感器节点将使用从移动应用程序接收到的设备名称进行广播。

问题:从移动应用程序接收 BLE 传感器节点的器件名称后、是否可以更改该节点的器件名称? 如果是、如何操作?

谢谢、此致、

Shipra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shipra、
    是的、但具体实施取决于您存储器件名称的位置、即器件信息服务(DIS)、广播数据或扫描响应数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joakim、您好!

    感谢您的回答。

    据我所知、无法将器件名称存储在 DIS 中、因为 DIS 仅包含固件、软件、硬件版本等 对吧?
    但是、GATT 中有一个名为"重新传输 ATT 响应"的配置文件、其中包含有关器件名称的信息。

    我想将器件名称存储在 BLE 堆栈中、以便它向使用该名称的其他扫描器件广播自己。 此名称将通过移动应用程序提供给 BLE 传感器节点。
    因此、将其存储在广播数据中是合适的、对吧? 或者、是否必须在重新传输 ATT 响应时对其进行配置?

    请告诉我我应该执行的步骤是否相同?

    希望你有我的问题。
    谢谢:)

    PS:我所指的链接是: dev.ti.com/.../node
    您可以在链接中参阅 GATT 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shipra、
    "重新发送 ATT 响应"不是配置文件、与器件名称无关。

    在没有连接的情况下广播设备名称的唯一方法是将其放置在广播数据或扫描响应数据中(活动扫描仪可以接收此信息)。 您可以在运行时更改广播有效载荷、但可能存在不会从同一设备地址再次扫描的扫描器实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是一个小的跟进。 对于连接模式、您可以设置 GAP GATT 服务特征"设备名称"。 从 GATT 服务器读取、并从 GATT 客户端读取它。 请参阅:
    GGS_SetParameter (GGS_DEVICE_NAME_ATT、GAP_DEVICE_NAME_LEN、(void *) attDeviceName);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    "您可以在运行时更改广播有效载荷、但可能存在无法从同一设备地址再次扫描的扫描器实施。"
    您能更详细地解释这一行吗? 或许有一个示例? 我可以将其用于我的项目。

    谢谢、此致、
    Shipra。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shipra、
    您是否搜索过论坛?
    e2e.ti.com/.../503480