This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-CC2650:-

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/805027/compiler-launchxl-cc2650--

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

BLE 堆栈不适用于 MacOSX,我们如何开发蓝牙项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    遗憾的是、CC2650的 SDK 不属于 SimpleLink SDK 生态系统。 您需要迁移到具有 Mac OS SDK 安装程序的 CC2640R2或 CC2642。 如果这是不可能的、并且您确实需要坚持使用 CC2650、我建议您获得虚拟 Win (通过、即、parallells)。