This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564C:CC2564C

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/797976/linux-cc2564c-cc2564c

器件型号:CC2564C

工具/软件:Linux

您好!

我们尝试根据  链接 http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Build_Process#CC256x_Init-scripts 进行更改、从而为我们的处理器编译 http://www.ti.com/tool/TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 堆栈

编译时遇到一些编译错误。

Proj/plat-rules.mak:8:目标'obj/BTPMMMODC_S.o'的配方失败
制造:***[obj/BTPMMMODC_S.o]错误127

工具链使用:toolchain-arm_cortex-a7_gcc-4.8-linaro_uClibc-1.0.14_eabi

我们能否知道如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪款主机处理器? 它是否具有/支持硬件浮点? Bluetopia PM 库使用 Linaro 工具链构建、用于具有 HFP 的 Cortex-V7/V8处理器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我们使用的是 IPQ4029处理器、支持 ARM Cortex A7处理器+FPU (浮点单元)、并使用 Linux 内核版本4.4.4....附加方框图。

    供参考:除此之外,我们还会看到此错误

    toolchain-arm_cortex-a7_gcc-4.8-linaro_uClibc-1.0.14_eabi/lib/gcc/arm-openwrt-linux-ulasbnuabi/4.8.3/./../../../arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi/bin/ld:找不到-cgound
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    proj/plat-rules.mak:70:目标'../BluetopiaPM/bin/LinuxPBAM 的配方失败
    制造:***[./BluetopiaPM/bin/LinuxPBAM 错误1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是一个链接器问题。 找不到 alsa 库? 您是否将其作为文件系统的一部分?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、交叉编译器没有 alsa 库。我们找不到任何与 lasound 相关的 alsa 库。

    libbasound2-dev 是否 可以解决该问题?或者您是否知道特定的库包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题现在是否已解决? 我看到尝试与远程设备配对的其他查询。

    谢谢