This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540TPS62730EM-RD:TPS62733DRYR

Guru**** 2810925 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, TPS62733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/800574/cc2540tps62730em-rd-tps62733dryr

器件型号:CC2540TPS62730EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2540TPS62733

你(们)好

实际上、我使用4.2V 锂离子电池作为 TPS62733 LDO 与 CC2540配套使用的电源。

因此 LDO 具有2种模式  

1) 1)它提供2.3V 作为输出

2) 2)它将 Vin 作为输出

那么、如果4.2V 电压进入 LDO 的那个模式下的 CC2540的电源引脚、会发生什么情况呢?

这是否会对 CC2540造成永久损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.2V 超过 CC2540的最大额定值、这意味着如果施加4.2V 电压、芯片的状态未知。 请注意、超过最大额定值可能会导致损坏、而这种损坏在那里不可见、但在将来可能会导致故障。