This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:SPI、I2C

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/800041/cc2650moda-spi-i2c

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: CC2650CC2650STK

你(们)好

首先、我认为 CC2650MODA 包括通用外设和传感器控制器、每个功能单独具有 I2C。

我的理解是否正确?

如果是、两个函数之间的 I2C 是否存在任何差异。

我们假设具有 I2C 的充电器器件连接到 CC2650MODA。

在这种情况下、CC2650MODA 应是 I2C 的主机。  

您是否有用于 I2C 主机的 CC2650示例代码?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CC2650MODA 包括通用外设和传感器控制器、每个功能单独具有 I2C。 您可以参考 dev.ti.com/.../node 上的 I2CTMP007示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我还有两个问题。

    1。
    我在我的目录 C:\TI\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08\examples\TI\CC2650STK 中找到 I2CTMP007。
    但是、我无法将 i2ctmp007导入 CCS。 CCS 版本为8.3。
    是否可以对 i2ctmp007示例使用"import CCS Project"?

    2.
    >是的,CC2650MODA 包括通用外设和传感器控制器,每个功能单独具有 I2C。
    i2ctmp007中使用了哪个 I2C 函数?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 中的 User Resource Explorer 导入 i2ctmp007示例,而不是从 CCS->File 导入。

    2. i2ctmp007使用通用 I2C 外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。
    我没有将 tirtos_cc13xx_cc26xx 安装到 CCS 中、因此我使用新的 CCSv9安装了它、并达到了 i2ctmp007项目示例。

    >2. i2ctmp007使用通用 I2C 外设。
    我知道 i2ctmp007使用通用 I2C 外设。
    而在哪里可以获得使用 SCE 的 I2C 样片?

    是否可以将这两种器件用于 I2C 的典型实用程序? 还是有任何限制?

    如果可能、请告诉我们哪个采样适合测试 GPIO (输入/输出)运行?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以下载 Sensor Controller Studio 并使用 SCE 找到 i2c 示例。 我认为将这两个器具用于 I2C 的典型实用程序没有问题。 为了测试 GPIO、您可以在 dev.ti.com/.../node 上使用引脚中断示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应!