This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何设置自定义跳频范围?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/798850/cc2564moda-how-to-set-custom-range-of-frequency-hopping

器件型号:CC2564MODA

你好

我正在使用4个具有 CC2564MODA 和 Blutopia 协议栈的器件(2 AG 和2 HF)、其中2 (HF)彼此非常接近、我希望1仅使用2、401GHz 至2、430GHz 范围内的频率、而其他频率从2、431GHz 至2、478GHz。

是否可以设置它们?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、建议控制器根据干扰和对等估计确定跳频。 请检查以下主题以设置来自主机的通道映射。

    e2e.ti.com/.../546021

    谢谢