请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 你好
我正在使用4个具有 CC2564MODA 和 Blutopia 协议栈的器件(2 AG 和2 HF)、其中2 (HF)彼此非常接近、我希望1仅使用2、401GHz 至2、430GHz 范围内的频率、而其他频率从2、431GHz 至2、478GHz。
是否可以设置它们?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我正在使用4个具有 CC2564MODA 和 Blutopia 协议栈的器件(2 AG 和2 HF)、其中2 (HF)彼此非常接近、我希望1仅使用2、401GHz 至2、430GHz 范围内的频率、而其他频率从2、431GHz 至2、478GHz。
是否可以设置它们?
谢谢你