请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC256XB-BT-SP 您好!
我们将 CC2564B 固件从 v1.0升级到 v1.6、并注意到通过 PAN 连接上传速度下降了10%。 在之前与 TI 的通信中、TI 建议我们缩小服务包的范围、在这里可以看到这种性能对我们的系统的影响。
TI 能否提供 CC2564B 所有5个中间服务包(v1.1至1.5)的下载链接? 谢谢!
此致、
Tim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 CC2564B 固件从 v1.0升级到 v1.6、并注意到通过 PAN 连接上传速度下降了10%。 在之前与 TI 的通信中、TI 建议我们缩小服务包的范围、在这里可以看到这种性能对我们的系统的影响。
TI 能否提供 CC2564B 所有5个中间服务包(v1.1至1.5)的下载链接? 谢谢!
此致、
Tim