请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 您好!
A2DP 演示允许多个器件(智能手机)同时连接到 CC2564MODA。
客户希望更改它、以便只能连接第一个器件。
(即、如果已连接一个设备、则除非断开第一个设备的连接、否则不连接其他设备)
您能告诉我需要修改代码的哪个部分吗?
谢谢、此致、
田志郎一郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
A2DP 演示允许多个器件(智能手机)同时连接到 CC2564MODA。
客户希望更改它、以便只能连接第一个器件。
(即、如果已连接一个设备、则除非断开第一个设备的连接、否则不连接其他设备)
您能告诉我需要修改代码的哪个部分吗?
谢谢、此致、
田志郎一郎
您好、Koichiro、
对拖延表示歉意。 我在 GAPAPI.h (SDK->Bluetopia->include...)中找到了以下 API:
int BTPSAPI GAP_SET_CONNECTING_Mode (unsigned int BluetoothStackID、GAP_CONNECTING_Mode_t GAP_CONNECTING_Mode);
我认为、如果您在第一个器件以 cmNonConnectableMode 作为第二个参数连接后调用此函数、它应该起作用。
Jesu