This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:降低 CC2541接收器增益以降低灵敏度

Guru**** 2800725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/841643/cc2541-to-reduce-cc2541-receiver-gain-to-reduce-sensitivity

器件型号:CC2541

您好!

我想检查我是否想降低 CC2541接收器灵敏度、该灵敏度通过接收器增益/LAN 增益进行寄存

我可以调整吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么要降低灵敏度?

    什么是应用?

    我将对其进行研究。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们没有收到任何回复、我们将关闭此帖子。

    如果需要、您可以重新打开或启动新帖子。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    客户希望在短距离内对其产品标签进行配置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以降低 TX 功率以缩短无线电覆盖范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikon、

    如果您运行的是 BLE Stack,则可以调用 HCI_EXT_SetRxGainCmd (HCI_EXT_RX_GAIN_STD);。 这会使敏感度降低一些  

    此致、
    Fredrik