This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:哪个蓝牙配置文件可以使 iPhone 屏幕关闭事件发生?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/841926/cc2564cstbtblesw-which-bluetooth-profile-can-get-the-iphone-screen-off-event

器件型号:CC2564CSTBTBLESW

您好!

我想在我的 BT3.0 HID 设备中实现一个功能、当 iPhone 屏幕关闭/打开时、我仍然无法找到哪个回调/事件/配置文件可以在 TI 堆栈中获取屏幕关闭/打开信号。 是否有任何方法从堆栈获取该信号? 或其他任何可能的方法?

谢谢、此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的答复。

    您在使用 HID 配置文件执行此任务时正确无误。 适用于蓝牙的 HID 配置文件仅允许您实施 HID 键盘。 您需要了解哪个键与 iPhone 屏幕锁定功能绑定、并像 HID 演示中的任何其他按键一样实现该功能。  

    此致、

    Vihang