This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODN 和 WL1831之间的宽带音频设置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, WL1831, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/843332/cc2564modn-wideband-audio-setup-between-cc2564modn-and-wl1831

器件型号:CC2564MODN
Thread 中讨论的其他器件: WL1831WL1835CC2564C

大家好、我们使用的是 CC2564MODN 和 WL1831、它们通过 PCM 进行连接。  耳机通过蓝牙连接到 WL1831、手机通过蓝牙连接到 CC2564MODN。  我们正在尝试设置芯片以支持宽带音频的使用。

我们一直在参考 processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Advanced_Voice_and_Audio_Features#WB_Speech 上的文档、但仍有困难。  如果您能提供任何指导、我们将不胜感激。  我复制了到目前为止我们已经尝试过的内容。

谢谢、此致、

Tyson  

1 -我们使用适用于 CC256X 和 wl1835的操作码0xFD5B 来禁用 LE
2-禁用  两个装置的 ant 操作码0xFDD0
3-使用操作码0x0C26为两个装置设置语音设置为透明(0x0063)
4-按  如下所示设置两个带有操作码 oxFD06的装置的时钟:
   CC256X 设置为主 PCM:HCI_VS_Write_CODEC 配置0xFD06、3072、0x00、16000、0x0060、 1、0x00、0x00、16、1、 0x01、16、1、0x00、0x00、 16、17、0x01、16、17、 0x00、0x00
   WL1835设置为从 PCM:HCI_VS_Write_CODE_Config 0xFD06、3072、00x01、16000、0x0060、 0、0x00、0x00、16、1、 0x01、16、1、 0x00、0x00、 16、17、0x01、16、17、 0x00、0x00
5 -我在两个单元上设置 HCI_VS_WBS_Associate 0xFD78、0x1
6-在两个装置上,我运行 HCI_Setup_Synchroned_Connection (操作码0x0428),设置如下:
   0x1F40、0x1F40表示发送和接收带宽
   0xE 表示延迟
   0x0063用于语音设置
   重发送操作0x02
   数据包类型0x03C8
在设置为运行 CVSD 编解码器时、知道相同的硬件能够正常工作、因此无法正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种主机平台? 此外、您能否同时介绍 WL18xx BT 和 CC2564C 的使用方法? 它们通过2个独立的串行端口进行连接? 此外、您能否获取 HCI BTsnoop 日志?

    谢谢