This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:经典和 BLE 所需资源

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/841878/cc2564-classic-and-ble-required-resources

器件型号:CC2564

 

我还有一个有关该功能的查询。 是否可以同时运行蓝牙经典 SPP 和 BLE GATT 功能? 我想的是 CC2564将形成经典到 BLE 桥的场景。

 在 CC2564上并发使用 BLE 和经典 SPP 协议-作为我们从旧设备升级的一部分,我们对此感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、

    您可以同时运行 BLE 和 BT 经典、但我必须验证配置文件用例。 请允许我给你一些时间。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、您好、我们将用 CC2564替代 LMX9838 -您是否有 SPP 配置文件(即 LMX9838模式)的一些好示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    如果您使用的是同时运行两个配置文件的 CC2564、则可以同时运行这两个配置文件。 我们的 CC2564 SDK 有一个 SPP 示例。 您可以 在此处下载。确保为相应的器件选择一个。

    Jesu