This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何在 cc2650中缩短可发现时间

Guru**** 2553620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/843491/cc2650-how-to-reduce-discover-able-time-in-cc2650

器件型号:CC2650

大家好、

如何减少简单链路外设中的可发现时间  

#define DEFAULT_DISCOVERAING_MODE        GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL

#define DEFAULT_DISCOVERAING_MODE         GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED (发现180秒)

但我需要缩短至60秒、您可以为我提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以使用  GAP_ADTYPE_FLAGS_General 并设置计时器事件以在60秒后停止广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai

    感谢您的回复、您能不能说如何设置计时器事件以在60秒后停止广播。 请告诉我、这样它会更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考 e2e.ti.com/.../411416中的讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai

    我已经理解了一半、但我不清楚、您能向我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不了解哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、  

    advertOffTime 是广播将保持关闭状态的时间、直到它在 peripheral.c 中返回 on...used、如下所示:

    else // GAP_END_DISCOVERABLE_DONE_EVENT
    {
      if (gapRole_AdvertOffTime != 0)
      {
        if ((gapRole_AdvEnabled) || (gapRole_AdvNonConnEnabled))
        {
          Util_restartClock(&startAdvClock, gapRole_AdvertOffTime);
    请您向我解释一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需设置软件计时器、并在计时器耗尽时禁用广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 不想在 cc2650 ble 中设置软件计时器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 simple_peripheral 示例中引用 SBP_PERiode_EVT 实现。