您好!
我使用 CC2640R2F 确认睡眠模式电流、并参考
E2E 帖子,我能够在 Launch Pad 和 Jorgin 模块上的两个广告(30秒是我设置的间隔)之间实现大约1.7uA 至2uA 的电流,但我们在内部设计模块中使用的芯片尺寸为5mm x 5mm (Jorgin 中使用的芯片相同) 由于没有32KHz 晶振、因此我构建了与"FlashROM_StackLibrary_RC_OSC"配置相同的简单外设示例、但在该模块中、我将获得8uA 电流。
因此问题是、大约6uA 的电流消耗更大。
请告诉我固件中是否需要为此进行任何额外的设置?
另外、让我们知道以下哪个睡眠模式是在简单外设中设置的。
此致、
Bhavin