This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:BLE-Stack v2.2.x 和 Bluetooth Developer Studio

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BLE-STACK, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/840580/cc2650moda-ble-stack-v2-2-x-and-bluetooth-developers-studio

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACKCC2650CC2640

大家好、

请告诉我们有关 CC2650MODA 和 Bluetooth Developer Studio 的信息。

客户问我 BLE-Stack v2.2.3和 Bluetooth Developers Studio 之间的关系。

我的认可是、BDS (蓝牙开发者工作室)已被废除、未由 Bluetooth SIG 发布。

另一方面、BDS 的插件发布在以下 URL 中。

http://software-dl.ti.com/lprf/bds/ti-bds-plugin.html#bluetooth-developer-studio-plugin-downloads

如果客户具有 BDS 可执行文件、他们能否通过整合 TI-BDS-PLUGIN 1.0.8将 BDS 与 CC2650MODA 搭配使用?

此外、为什么 TI 云工具的 Resource Explorer 中没有与 BLE-Stack v2.2.x 和 BDS 相关的数据?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    遗憾的是、我们不再积极支持 BDS、该链接已过时、不再受支持。 您可以参考我们在 SimpleLink Academy 中的自定义配置文件生成器实验室、以了解如何通常创建服务/配置文件: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AALRuBvnOq9sws.aXdTEQw__krol.2c__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evan-San、

    感谢您的快速回复。

    我了解 BDS 的情况。

    推出的链接(SimpleLink Academy)来自 CC2640R2的 SDK。

    考虑使用 CC2650的客户是否可以考虑使用此文档?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    该工具相对适合 CC2640/BLE2.2.x 堆栈。 GATT 层以及 CC2640和 CC2640R2之间没有显著变化的层。 它可能不会使您完全到达那里、但它会使您在那里得到大部分的路。