This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2540EMK-USB:使用2.4GHz 蓝牙 CC2540投影半有源 RFID 的硬件

Guru**** 2949900 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/841795/compiler-cc2540emk-usb-project-hardware-of-semi-active-rfid-using-2-4ghz-blutooth-cc2540

器件型号:CC2540EMK-USB
Thread 中讨论的其他器件:CC2540、 BLE-STACK

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、  

现在、我很难知道我知道如何执行我的项目。  

我有2个 CC2540 USB 软件狗器件、我已经使用 BTool 进行了连接。 我不知道像一个 CC2540 (主器件)向从器件发送通知时那样进行通信,而从器件接收到通知并使 LED 闪烁。 此外、我希望它们自动连接、例如、主器件会记住从器件的名称、并在接近时自动连接  

谢谢阅读我的帖子!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您使用 BTool 时、该工具仿真在 BLE-STACK 上运行的应用。 您要做的(即自动连接和闪烁 LED)将需要您开发在 CC2540内运行的应用。 请改为参阅简单的中央/外设示例。 请记住、您需要为 CC2640EM-USB 配置电路板设置。