This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541:CC2541+CC2591引脚问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2591, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/841565/compiler-cc2541-cc2541-cc2591-pin-issue

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2591CC2592

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在使用 cc2541+CC2591。 我将使用这些配置  

P0SEL = 0;//将端口0配置为 GPIO
P1SEL = 0;//将端口1配置为 GPIO
P2SEL = 0;//将端口2配置为 GPIO

P0DIR = 0xFF;。
P1DIR = 0x13;//00010011 13
P2DIR = 0x1F;

P0 = 0;
P1 = 0xEC;// 11101100 EC
P2 = 0;

RFC_OBS_CTRL0=0x68;
RFC_OBS_CTRL1=0x6A;
OBSSEL1=0xFB;
OBSSEL3=0xFC;

当 我设置  OBSSEL1=0xFB; BLE 引脚 P1.1停止工作。  是否需要将此(OBSSEL1=0xFB;)设置为扩展范围。?
或者 如何在设置 P1.1后使用 P1.1 (OBSSEL1=0xFB;)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muqarab、

    首先、我建议您使用 CC2592而不是 CC2591。 CC2591非常不稳定、很难正常工作。

    如您在 CC253x/4x´s 指南中所见、OBSSEL1会覆盖标准 GPIO 行为、因此您看到的结果是预期的。 您必须使用射频观测信号来控制 CC259x 器件的 PA 和 LNA 使能信号、但有5个此类信号、因此不必使用 P1.1。  

    ´s 更多详细信息、请参阅 CC253x/4x 用户指南。  

    此致、
    Fredrik