This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:*** 的云设置

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/841456/cc2650-cloud-setup-for-***

器件型号:CC2650

您好!

*** 是一个物联网平台、我希望 TI SensorTag 将传感器数据发送给 *** 上的租户。

将 SensorTag 连接到 Android 手机上的 Simplelink SensorTag 应用后、点击屏幕上的"Advanced"、"Cloud Setup"屏幕将会显示。

我选择"Custom (自定义)"作为"Cloud service (云服务)"。

在"Cloud Setup"(云设置)屏幕中填写其他字段的内容是什么?

我尝试了很多东西、但都失败了。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    这是通常由云提供商(即 ***)定义的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先问 *** 支持、但他们告诉我、我应该向器件制造商 TI 咨询。