This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:连接到目标时出错:(错误-275 @ 0x0) CC2650

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/839902/launchxl-cc2650-error-connecting-to-the-target-error--275-0x0-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

刚刚安装了 CCS v9、并且 UART 回波调试收到此错误。 程序未加载到 launchpad 中。

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-275 @ 0x0)轮询目标器件的尝试超出了其超时限制。 实用程序或调试器已请求针对特定数据或状态值重复访问目标器件。 这种情况之所以失败、是因为已超过轮询 JTAG 扫描路径时的最大尝试次数的内置限制。 (仿真包8.3.0.00003)  

注意:我之前测试了 BLE 外设、因此使用 BLE 堆栈对 LaunchPad 进行了编程、这是否可能会导致问题?

请指导我解决问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jawad、您好!

    为了澄清这一点、在安装 CCS v9并尝试运行 UART 回显示例之前、您是否使用 BLE 外设示例对器件进行了编程?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 我是这样做的。 之前、我曾使用 CCS 7、但我在 TIREX 上遇到了很多问题。 我无法使用这些示例。 因此、请考虑使用最新的 CCS 和 BLE SDK 进行升级。 现在该怎么办? 我将 ble SDK 更新为2.02.03、甚至尝试再次刷新外设堆栈。 但这一次甚至不起作用。  

    在帮助>安装新软件中,我发现了这一点。

    我在安装 CCS 时出错了吗?

    我的安装目录如下所示..........

    从设置 BLE SDK 开始、它还设置了 TI RTOS 2.21.01.08、但当尝试从 TIREX 中访问示例时、它仅显示版本2.21.00.06。 我不知道发生了什么。

    ***很抱歉,我不小心点击了(这解决了我的问题),但我仍然有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jawad、您好!

    我进行了一些挖掘、发现在将 CCS 从 v8更新到 v9时、对 XDS110调试探针的 JTAG 时钟速度(TCLK)参数进行了一些更改。 我怀疑这就是您无法连接的原因。

    请参阅此主题以了解如何解决此问题: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821584 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、  

    非常感谢。 您的建议有所帮助。 问题已解决。