This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:当我在 cc2650中从 BLE 接收命令、然后从模拟前端获取数据

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/841263/cc2650-when-i-receive-the-command-from-ble-in-cc2650-and-then-i-get-data-from-the-analog-front-end

器件型号:CC2650

你(们)好

我将 cc2650连接到模拟前端。 cc2650和模拟前端之间通过 SPI 通信的接口。 我的问题是、当我从 BLE 接收命令时、我启用 SPI 通信、然后从模拟前端接收数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法准确理解您的问题是什么。 您能详细说明您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    我的问题是,我是否要使用写入特性中的命令来访问外围设备。  在该函数中、我可以更改 简单外设 cc2650应用程序源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 simple_gatt_profile.c 中的 simpleProfile_WriteAttrCB()中处理它