This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT-MSPAUDSINK-RD:CC256x 能否通过 I2S 总线从 TAS2505器件获取数据?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/839674/bt-mspaudsink-rd-can-the-cc256x-get-data-from-tas2505-device-by-i2s-bus

器件型号:BT-MSPAUDSINK-RD
主题中讨论的其他部件:TAS2505、 CC2564CMSP432BTBLESW

尊敬的所有人

   对于 BT-MSPAUDSINK-RD 参考设计,我想知道 CC256x 器件中的软可以 通过 I2S 总线从 TAS2505器件获取数据吗? 因为我想 实现此功能、麦克风信号可以通过 I2S 总线将其他编解码器音频传递到 CC256x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

       是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    BT-MSPAUDSINK-RD 参考设计只能支持 A3DP 接收器用例。 您无法针对源用例对其重新编程、

    [引用 user="wedCao"]因为我要 实现此函数,麦克风信号可以通过 I2S 总线将其他编解码器音频传递到 CC256x。

    麦克风通常不使用 A2DP 配置文件实现。 您可能需要使用其中一个语音配置文件(如 HFP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vihang

        在您的光电设备中,我需要使用其中一个语音配置文件,但参考 设计的软功能不能重新编程,因此 BT-MSPAUDSINK-RD 不能直接实现我的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、BT-MSPAUDSINK-RD 不能直接实现您的想法。

    但是、您可以使用 CC2564CMSP432BTBLESW 和 SWRU497中所述的硬件 EVM 来实现此用例。

    此致、

    Vihang