This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 CC2540和 CC2541的 BLE-STACK 1.5.0中的 ECDH

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/837785/ecdh-in-ble-stack-1-5-0-for-cc2540-and-cc2541

Thread 中讨论的其他器件:CC2541CC2540BLE-STACK

根据 TI 网页( https://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2016/08/11/how-bluetooth-4-2-can-help-enable-product-security)

适用于 CC2540和 CC2541的 BLE-STACK 1.5.0

软件现在支持 蓝牙4.2核心规范。 包括基于 ECDH 的安全配对。

但我在 http://www.ti.com/lit/ug/swru271h/swru271h.pdf 中找不到任何文档

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、CC254x 不支持蓝牙4.2核心规范。 您可以参阅 e2e.ti.com/.../1370855中的讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所知、

    BLE-Stack 1.5.0是一个维护版本、可提供最新且最可靠的蓝牙5.0软件协议栈、同时保持与之前 BLE-Stack 1.4.2版本相同的蓝牙4.0定义功能集和 API 功能。 强烈建议将所有进行中的和新的开发项目更新到 BLE-Stack 1.5.0版本。 有关此更新的更多详细信息、请参阅 BLE-Stack 1.5.0 SDK 安装文件夹中的版本说明和迁移指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有官方人员来指示当前的 BLE-STACK 1.5.0 (CC2541)是否支持 ECDH?
    我们的客户需要知道这个答案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    BLE-Stack v1.5.0符合 BT5.1标准、但不包含任何可选的 BT4.2-5.1功能。 它仅限于 BT4.1功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim、

    我不理解您提供的信息,所以结论是 BLE-Stack v1.5.0不支持椭圆曲线迪菲-赫尔曼(EECDH) ?

    ------------------------------------------------------

    我知道、通过认证的是 BT5.0而不是 BT5.1

    根据 TI 网页( https://e2e.ti.com/blogs_/b/connecting_wirelessly/archive/2016/08/11/how-bluetooth-4-2-can-help-enable-product-security)

    蓝牙4.2核心规范。 包括基于 ECDH 的安全配对。

    ------------------------------------------------------

    用于 CC254x 的 BT5.0 QDID:请访问 SIG 网站:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、您回答了拼写错误、它符合 BT5.0标准。 但是、实际实现的功能仅限于 BT4.0/1、因此没有 ECDH。 CC2541是一款简单的器件、甚至可能无法支持 ECDH。

    实际上、我建议您改为查看 CC2640R2或 CC2642器件。