This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540 USB 软件狗 Windows 10 x64驱动程序

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/836662/cc2540-cc2540-usb-dongle-windows-10-x64-driver

器件型号:CC2540

你(们)好

我有 CC2540 USB 软件狗、我的 PC 已更新到 Windows 10 ( x64)

我还需要驱动程序、因为它不能真正识别。

您可以为我提供此驱动程序吗?

此致

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    请参阅此相关主题:  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已关注您的链接。 我下载了新 的 BLE-CC254x-1.5.0.16版本

    在 C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.5.0.16\Accessories\HexFiles 中、我找到了这个十六进制文件

    CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All

    但是、当我尝试通过智能射频编程器在 CC2540 USB 软件狗中对该文件进行编程时、我遇到此错误

    "闪存映像与引导加载程序重叠"

    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/585829

    BR、