主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我使用的是 cc2650moda 和 msp432e401y Launch Pad 和 xds110调试探针。
我正在调试 cc2650moda 中的简单外设示例代码
我得到了该误差。
请答疑解难
Cortex_M3_0:目标 CPU 停止故障:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.2.0.00004)
Cortex_M3_0:20次尝试后无法确定目标状态
Cortex_M3_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
谢谢